This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050EVM-561:bq4050

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050EVM-561, BQSTUDIO, EV2400, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715171/bq4050evm-561-bq4050

器件型号:BQ4050EVM-561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400BQ40Z50

您好!

目前、我正在 开发 BQ4050EVM-561、并通过 SM 总线与 bqstudio 进行通信以访问数据 、但问题是它们之间的通信不稳定、有时 bqstudio 会暂停。

移除通信电缆后、bqStudio GUI 开始波动。

I m 使用4节串联电池

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    您运行的是哪个版本的 bqStudio? 您运行的是什么版本的 EV2400?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Battery Management Studio ( bqStudio )

    版本:1.3.54.1

    版权所有Copyright2016,2017 Texas Instruments Incorporated

    建造日期:2017年7月18日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    如果您尚未更新 bq40z50 EVM 的固件至 R2 2.11版: www.ti.com/.../sluc649、我建议您将其更新为该版本
    我还建议使用 bqStudio 测试版本1.3.86.3: www.ti.com/.../BQSTUDIO
    我认为对于4S 系统、您可能会遇到较旧版本 bq40z50的看门狗复位情况、该情况将通过新固件解决。
    如果这不能解决问题、在发生这种情况时、如果您可以发布 bqStudio 日志、这将有所帮助。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,
    我已经做了以下建议、但问题没有得到解决。
    当我使用 bqstudio 的测试版本时、会显示仪表板错误。
    此致
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,
    请告诉我如何通过 BQ4050EVM-561的 SM 总线写入数据闪存?
    或者、您可以向我推荐任何与此相关的文档。
    我希望在 BQ4050EVM-561的数据闪存中写入和读取实际序列。

    此致
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    提醒++
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、
    您使用的 bq40z50EVM 上的固件版本是什么?
    您可以在 bq40z50技术参考手册的"Data Flash Access()"部分找到有关读取和写入 DataFlash 的说明
    此致、
    Swami