This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:TPS65217C 的 PB_IN 引脚连接

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5576

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715795/lm5576-the-pb_in-pin-connection-of-tps65217c

器件型号:LM5576

在数据表中、PB_IN 引脚被内部连接至5V、并且可通过低电平使能被外部连接至 GND。
但是、当我使用 TPS65217C 时、一些 TPS65217C 可以与 PB_IN 悬空一起工作、而一些 TPS65127C 可以与 PB_IN 连接到 GND 一起工作。
那么、处理 PB_IN 引脚的正确方法是什么? 通过特定电阻器连接到高电平或 GND 是否合适?