This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3809:我们是否可以使用 TPS3809K33替代 UM803RS?

Guru**** 1112610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3809, TPS3890, TLV803, TPS3808-Q1, TPS3808, TPS3838-Q1, TPS3890-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714523/tps3809-may-we-use-tps3809k33-to-replace-um803rs

器件型号:TPS3809
主题中讨论的其他器件: TPS3890TLV803TPS3808-Q1TPS3808TPS3838-Q1TPS3890-Q1

你(们)好,先生  

由于客户需要汽车额定值器件、  

我们是否可以使用 TPS3809K33替代 UM803RS?  我们需要注意什么?

我们是否可以使用 TPS389033GQDSERQ1 (我将连接 VDD 并感应电压以监控3.3V 电压、没问题吗?) 替换 UM805RE?  我们需要注意什么?

                                 令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    陈波美

    TPS3809没有 SENSE 引脚、仅具有用于感应的 VDD。 这意味着您必须选择具有所需阈值的正确器件版本。 此器件用于监控2.5V、3V、3.3V 和5V 电源轨。

    该器件也是推挽式输出类型、但竞争器件版本是漏极开路输出类型。 我建议使用同样是漏极开路的 TLV803。 您还可以使用 TPS3890、它具有手动复位功能(/MR)和可编程延迟。

    如果这些建议符合您的要求、请提供反馈。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael
    TPS3809 (推挽)
    UM803RS (漏极开路)=> Suit 是否使用 TPS3808-Q1 (漏极开路)替代?
    UM805RE (漏极开路)=>是否适合使用 TPS3808-Q1 (漏极开路)替换?
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Michael

    我搜索 TPS3838L30QDBVR 可能会非常接近客户的要求。(需要汽车评级)
    但我在 Web~中找不到该部件
    令人很烦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒

    我推荐 TLV803、它也是漏极开路且成本低。 您还可以使用具有手动复位功能(/MR)和可编程延迟的开漏 TPS3890。 TPS3808也可以正常工作。

    TPS3838-Q1链接如下:
    www.ti.com/.../TPS3838-Q1

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    TLV803 没有汽车额定值。

    TPS3838L30QDBVRQ1无法在网上找到。 您是否可以使用其他解决方案。

                                                           令人很烦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS3890-Q1肯定能正常工作。

    如果您需要其他支持、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Michael

    TPS389030阈值电压未闭合2.63V。 你可以提出其他建议吗?

                                                                                   令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS389033设计用于监控3.3V 电压轨。 当电源(SENSE)降至3.17V 以下时、会发生欠压故障、如数据表第3页的表5所示。 该器件适用于3.3V 电压轨监控、精度为1%。

    Michael