This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5576:LM5576的输出问题

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715794/lm5576-the-output-problem-of-lm5576

器件型号:LM5576

主要连接之后是标准电路、反馈网络为5.11k+1.65k 至14.7k + 1.65k (即5V 输出至12V 输出)
问题是、无负载输出是周期为120ms 的定期12.8V 至3.9V 波形。

为什么工作状态是这样的? 谢谢!e2e.ti.com/.../LM5576-Waveformdocx.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy、

    有趣的是、它会在空载但不在负载时发生。 因此 VOUT 应为5V、但在无负载时、它跳至12.6V 并下降至3.2V。

    这是在满载还是仅在空载时发生?
    发生这种情况时、FB 电压是多少?
    发生这种情况时的 SS 电压是多少?
    该波形是否来自所示的原理图(R5=5.11k)?

    Sam