请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24032A 在我的系统中、BQ24032A 是系统中的第一级输出交流电源。 OUT 引脚用于为 CPLD 和 DSP 等其他 IC 供电。
我的问题:
哪个控制 BQ2432A (CE 引脚)的芯片使能引脚? 根据我的考虑、CPLD 和 DSP 应该由 BQ24032A 供电。 因此、CPLD 和 DSP 引脚的状态未知。 显然、我们不应使用 CPLD /DSP 来控制 CE 引脚。