This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2950:适用于0~0℃的温度

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715900/lp2950-for-the-temperature-of-0-0

器件型号:LP2950

尊敬的先生/女士:

我很难理解 LP2950的数据表指示温度为0~0℃(下图中的红线),我想知道它的含义是什么? 您能给我一个启发吗? 谢谢。

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jenny、

    感谢您指出这一点。 这是数据表上的一个拼写错误。 温度范围应为-40至125。 以下器件共享封装和规格、但它是固定5V 输出。 我们将在数据表中对此进行修复。