This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22671:选择用作电流源的器件

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715273/lm22671-select-a-part-used-as-current-source

器件型号:LM22671

嗨、大家好

我们的客户希望将降压转换器用作电流源。 输入7-15V;输出:100mA 电流源;输出电压约为3.6V。 它们使用它为三节串联电池(镍氢电池)充电。  他们的电池供应商不建议使用 BQ 充电器为镍氢电池充电。 它们需要恒流源来实现这一点、以保护电池。 这里可能需要 OVP 和 OCP。

那么、您对此应用有什么建议吗? 是否有合适的器件来实现它? 如果我们有 集成了高侧和低侧驱动器的转换器、则会更好。

感谢您的任何反馈。

Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    这对您的应用来说是一个很好的部分。 您可以使用电流限制功能以恒定电流充电、然后在负载降低时(电池几乎充满电)、它将自然变为恒定电压。 该器件将在过流情况下折返频率、以处理您的 OCP。 Vin 中的 OVP 可由 TVS 或其他保护措施进行处理。 输出上的 OVP 将由 FB (或必要时的附加电路)负责。

    唯一的问题是预偏置条件。 如果电池在输出端充电、并且 VIN 上没有电源、则内部 FET 体二极管将导通、这将在 VIN 上放置 VOUT (减一位)。 如果 IC 尝试开启、这可能会导致不良行为。 纠正此问题的方法是使用 VIN 到 EN 之间的电阻分压器实现 UVLO。 对其进行设置、使 VIN 上的最高 VOUT 不会打开 IC。

    如果 TI 设计最终确实需要 BQ 器件、我们确实有一些 TI 设计。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Sam
    我们是否有更适合电流源设计的 Prat? 或许效率更高、更易于使用...
    Vincent
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    我可能犯了一个错误。 我认为我看到的数据表不正确-是具有可调电流限制的器件。 因此、该器件没有可调节的电流限制。

    您可以 使用"可调节电流限制"功能搜索我们的器件 、以查找适用器件的列表。 利用您对终端设备和客户要求的了解、为您挑选最适合的设备。

    Sam