This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890EVM-664:VBAT<VSYS (min)、SYS_MIN = 3.5V (在电池放电时间内)?

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715725/bq25890evm-664-vbat-vsys-min-sys_min-3-5-v-during-battery-discharge-time

器件型号:BQ25890EVM-664

在独立模式下,电池放电模式期间 VBAT<3.5V 且 SYS 输出电压=3.5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhu、您好!

    在应用了有效 VBUS 并且 MINSYS=3.5V 的情况下、即使电池在独立模式下放电至3.5V 以下、只要输入电流限制足以提供 SYS 负载、SYS 也是3.5V。  根据 ILIM 电阻器或 IINDPM 寄存器中经 D+/D-引脚协商的值、输入电流限值被钳位到设置的较低值。