This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:TPS22810驱动电感式继电器的 CAN

Guru**** 2826845 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS1H000-Q1, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716157/tps22810-can-tps22810-drive-inductive-relay

器件型号:TPS22810
主题中讨论的其他器件: TPS1H000-Q1TPL7407LA

尊敬的 TI 专家:

我计划使用 TPS22810作为负载开关来驱动电源序列的继电器。

TPS22810能否驱动电感式继电器?

负载继电器特性如下:

44mH @ 100Hz

Rshunt 37欧姆@ 1kHz

26mH @ 1kHz

RSH 109欧姆@ 1kHz

 

通电时的直流电流为350mA

 

同时、我需要知道是否需要反激式二极管、或者我可以使用快速放电部分为线圈断电。

谢谢、

BR、

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请告诉我、

    对于驱动电感负载、我们通常建议使用低侧驱动器(例如 TPL7407LA)或高侧开关(例如 TPS1H000-Q1)。 我们的低侧开关集成了反激式二极管、而我们的高侧开关在 电气特性中具有电感负载脉冲规格。

    如果您想坚持使用 TPS22810、我们无法保证体二极管上的任何能量耗散。 需要添加反激式二极管以保护器件免受电感瞬变的影响。 要使用该器件测试您的特定配置、请从 TI.com 订购 EVM。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius