This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:CCS 中 UCD3138的.map &amp 的路径;.PP 文件

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715797/ccs-ucd3138-the-path-of-map-pp-file-of-ucd3138-in-ccs

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

调试时、CCS 生成具有.map 和.PP postfix 的文件。 我可以编辑这些文件的路径吗? 如何更改 CCS3.3和 CCS6.0中的路径?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS6中,右键单击项目视图中的项目,然后选择“属性”。

    将弹出一个窗口。 选择 ARM 链接器->基本选项通过定义路径、您将能够选择输出文件、.map 和.pp 文件的位置。 例如"${PROJECT_ROOT}/${ProjName}.map"。
     

    在 CCS3中、在项目视图中右键点击项目、然后选择"Build Options"。

    将弹出一个窗口。 选择"Linker" 选项卡、然后-在"Category (类别)"下选择"Basic"(基本)。

     您将能够通过定义路径来选择输出文件、.map 和.pp 文件的位置。 例如"..\cyclone.map"。