This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715400/ev2400

主题中讨论的其他器件:EV2400

你(们)好。 我们有一个损坏的 EV2400编程器。 检查后发现芯片 U1 (MSP430F5529IPN)的65引脚(VBUS)和66引脚(VUSB)的烧结。 是否可以安装新的 U1芯片、然后使用 EV2400_Updater v0018将固件安装到编程器中? 或者需要特定的固件? 或者需要购买新器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alexey、

    您可以尝试更换芯片、但不能保证更新程序能够处理它。 最好的办法是购买一个新的。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、我们面临一个类似的问题、即端口5上暴露的 MCU 引脚具有高电压并损坏 MCU。
    我无法完全理解您的回答中的"不保证更新程序能够处理它"部分。 这是因为需要引导加载程序吗? 如果需要加载启动、那么 TI 是否提供它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为主要的问题是我们不确定是否有其他部件损坏。 如果其他人工作正常、您可以按照另一个讨论来刷写 EV2400 FW。