This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 输出电压为12V 时的效率

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715943/the-efficiency-for-12v-output

器件型号:LM2623-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2623

大家好、

我们的客户正在考虑从5V 升压到12V。

我认为 LM2623-Q1也是目标器件之一、但数据表中没有12V 输出的效率图。

TI 能否在12V 输出下提供效率?

它们假设最大负载电流为500mA。

此致、

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki 您好、

    现在、我们没有可用的 LM2623-Q1 EVM、因此我们无法很快提供效率结果。
    客户是否只需要 Q 版本的升压转换器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Zack-San、

    感谢你的答复。
    是的、他们需要 Q1级。
    正如我在数据表中看到的、它似乎只假定5V 或3.3V 输出。
    我担心它实际上可以用于12V 输出。
    另一种备选方案是 TPS61085-Q1。

    此致、
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tomoaki 您好、

    我们只有适用于 LM2623非 Q 版本的 EVM。 因此、给出结果并不容易。 LM2623Q 可提供12V 输出电压。
    TPS61085-Q1的效率高于 LM2623。 我建议选择 TPS61085-Q1。 您可以使用 WEBENCH 进行仿真并获取效率数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Zack-San、

    感谢你的建议。
    我们已经在 WEBENCH 中仿真了 TPS61085-Q1。
    我将告诉他们、他们开始考虑 TPS61085-Q1。

    此致、
    Tomoaki Yoshida