This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:MOSFET 选择

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715966/lp8860-q1-mosfet-selection

器件型号:LP8860-Q1

尊敬的 TI 专家:

从数据表中可以看出、升压 MOSFET 的要求是60V 15A、
我以前使用过 FDD86581-F085、现在我更改为 BUK9Y53-100B、那么它工作正常~
除了60V 15A、我还想知道在选择 MOSFET 时应该考虑哪些因素?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、在选择 MOSFET 时、我们需要考虑各种不同的规格。

    1. VGS (th)、越低越好。  VGS (TH)_max 需要小于 4V、因为电荷泵处于禁用状态且 VDD 为5V。

    RDS (ON)越低越好。 通常情况下、VGs=4.5V 时、RDS (ON)需要小于100mohms。

    3. QG (总计)越低越好。

    此致、

    祥豪