This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:tps55340

Guru**** 2811125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715973/tps55340-tps55340

器件型号:TPS55340

如果 NC 引脚保持未连接状态(没有接地连接)、会发生什么情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Shafeeq、

    它将有在 该引脚耦合噪声的潜在风险、并可能使最高引脚电压高于 ABS 电压(约为3V)。 因此、建议您将 NC 引脚连接到 GND。