This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:UCC28019A 待机功耗

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714888/ucc28019a-ucc28019a-standby-power

器件型号:UCC28019A

大家好、

我的客户对 UCC28019A 在空载期间可以实现的待机功耗感兴趣? 是否有用于显示数据待机功耗的参考设计?

当 UCC28019A 通过拉低至0.8V 的 Vsense 在正常模式和用户选择的待机模式下运行时、以 mW 为单位的待机功率差是多少?

谢谢。

此致、

魏浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wei-hao、

    在350W 设计中、115Vac 输入下的待机功耗约为630mW。
    UCC28019A 将在5mA 时消耗12V 电压。

    当 VSENSE 被拉至接地以禁用 PFC 时、电源待机功耗约为43mW、UCC28019A 需要额外的12V 2mA 功率。

    随着输入电压的增加、这些数字将会更高。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 提供的信息