This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2456A:冗余电源

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2456, TPS2456A, TPS2456EVM, TPS25942A, TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715462/tps2456a-redundant-power-supply

器件型号:TPS2456A
主题中讨论的其他器件:TPS2456TPS2456EVMTPS25942ATPS2410

大家好

如果我们问 TPS2456和 TPS2456A、您会介意吗?

我们的客户考虑  TPS2456EVM 文档中的"冗余电源"、图4。
然后、他们希望在 输出变化期间不会出现无缝压降的情况下对其进行配置。
那么、是否可以使用 TPS2456或 TPS2456A 进行配置?
我们没有 EVM、无法在数据表中找到这些波形。

我们客户的条件如下:
-主电源:12V
-辅助电源:12V 或小于12V
负载:1.5A

如果 TPS2456和 TPS2456A 无法意识到客户的构造、您能告诉我们推荐器件吗?

我们需要您的帮助。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto、您好!

    感谢您的支持!
    由于电流电平较低、我建议考虑集成解决方案 TPS25942A。
    请参阅数据表中的图74和图84、并告诉我您的意见。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh San

    感谢你的答复。

    它显示    了电压变化期间 Figure 80和 Figure 81上的压降。
    此外、在图85中、如果发生变化、则会略有下降。
    因此、我们询问您 TPS2456A 或 TPS2456是否可以满足客户的要求。
    您能 告诉我们  TPS2456A 或 TPS2456的配置吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakash San

    如果您对我们的上次更新有一些更新、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    TPS2456A 的控制实现与 TPS25942A 相似、因此在变化期间、您可以预期类似的下降性能。 为了实现无缝转换、TPS2410等线性 ORing 控制器是合适的。
    如对 TPS2410有任何疑问、请提交新主题。 谢谢!

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh San

    非常感谢您的回复!
    我们将提交为新主题。

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、

    谢谢。
    负责 ORing 系列器件的同事会回来。

    此致、
    Rakesh