请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24195 您好!
当我们的电池几乎耗尽且升压模式电流为2A 时、BQ24195外壳会发热(上升50°C)。 在升压模式期间、是否有任何方法限制电流? 充电电流限制设置似乎不会影响升压模式电流限制。 热调节是否会在升压模式下工作以在高温下调节电流?
谢谢、
Jeremy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.