This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:IC 在升压模式下变热

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715419/bq24195-ic-gets-hot-in-boost-mode

器件型号:BQ24195

您好!

当我们的电池几乎耗尽且升压模式电流为2A 时、BQ24195外壳会发热(上升50°C)。  在升压模式期间、是否有任何方法限制电流?  充电电流限制设置似乎不会影响升压模式电流限制。  热调节是否会在升压模式下工作以在高温下调节电流?

谢谢、

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jeremy、

    您无法使用 BQ24195限制升压模式下的电流。 此外、一旦达到电流限制、输出将折叠。

    充电电流不会影响此电流限制。 热调节在升压模式下不起作用。 它仅用于降低降压模式下的充电电流。 但是、如果 IC 温度极高、充电器仍可通过热关断功能提供保护。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,非常有帮助!