This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:TPS560430X3反馈

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715590/tps560430-tps560430x3-feedback

器件型号:TPS560430

团队、

我的客户使用 TPS560430的固定输出版本。 TPS560430的 FB 引脚 直接连接 到输出 端(Cout)。

 当应用 消耗一定电流(>60mA)时,输出电压会发生变化。
您能否为我们提供具有固定输出电压的 TPS560430X3的原理图示例?

谢谢、此致、
Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    您的应用中的输入电压值是多少?

    请上传您的原理图进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joe、
    我将向您发送电子邮件、以讨论您的应用。