This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A49:软启动长度和数十 ms 的高功率。

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61085, TPS7A30, TPS7A49
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715688/tps7a49-soft-start-length-and-high-power-for-tens-of-ms

器件型号:TPS7A49
主题中讨论的其他器件:TPS61085TPS7A30

你好。

 有关此部件的两个问题:

1 -我可以将 SS 设置为假设为50ms 吗?

2 -在该间隔期间、它是否可以承受几瓦的功率?

为了将这一点融入背景中、我将使用此 LDO (对于 这种情况、TPS7A30也是如此)对+15.5V/50mA 升压电源的输出进行后稳压(在 TPS7A30情况下为 ADP5073降压/升压逆变器、-15.5V/50mA)。 但是、LDO 输出端的电容约为400uF。 逆变器不会以如此高的电容(在仿真器上)启动。 我尚未对升压逆变器(TPS61085)进行仿真、但我怀疑会发生类似的情况。 我想用转换器的电源正常输出来控制 LDO、并将其设置为相当慢(约50ms)的时间。 因此、在短时间内、LDO 将吸收相对较高的功率、从几瓦开始、并随着电容器电压达到工作电压(+/- 14.0V)而降低。 LDO 此时是否可以承受此功率?

上述方案是否正常? 您会建议另 一种方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    您的 LDO 设计方案正常。

    可以、您可以将软启动时间设置为50毫秒。 TPS7A49需要 CSS = 33nF (46ms)或39nF (55ms)。
    TPS7A30将需要 CSS = 47nF (42ms)或68nF (61ms)。

    由于 Cout 较大= 400uF、因此在启动期间可能会启用电流限制。 软启动和电流限制将限制流经 LDO 的电流、从而限制 LDO 中的功率耗散。 这将防止在启动期间造成损坏。

    在50ms 启动、14V 输出和400uF Cout 以及 I = C * dV/dt 情况下、启动期间通过稳压器的平均电流为112mA。 此50ms 启动可降低启动期间流经 LDO 的平均电流、并有助于降低功率耗散。 在启动开始时、LDO 将消耗112mA * 15.5V = 1.736W 的功率。这两个 LDO 都具有散热焊盘、并且可以向 PCB 消耗大量功率、以限制 IC 中的温升。

    14V 输出(TPS7A49)和-14V 输出(TPS7A30)的输出电流是多少? 您的最高工作温度是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Eric、感谢您的快速回答。

    电流很低、只有几 mA。 该电容较高、可处理这些电源轨提供的电路的短瞬态电流峰值。

    此致、
    较旧。