This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:有关 BQ24079的 DPM/DPPM 模式的问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24079T, BQ24079, BQ24072T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715637/bq24079-question-about-dpm-dppm-mode-of-bq24079

器件型号:BQ24079
主题中讨论的其他部件:、 BQ24072T

您好!

我们正在项目中使用 BQ24079t。 我们在 BQ24079的 DPM 或 DPPM 功能方面存在一些问题。 下面是我的问题:

1、数据表第9.3.4.1节(第19页)指出 "...当 BAT 电压降至3.2V 以下时、OUT 被钳位至3.4V。这使得即使在电池放电的情况下也能正确启动系统负载。" 遗憾的是、在我们的设计中、当电池完全放电时、OUT 处的电压钳位在3.4V。 我们的问题是、电压降至3V (电池电压)、系统复位!  那么、在什么情况下、输出电压被钳位在3.4V? 它是处于 DPPM 模式还是 VIN-DPM 模式?

2.输入 DPM 模式(Vin-DPM)是否仅适用于 USB100和 USB500模式? 电阻器可编程模式(EN2=1、EN1=0)会怎么样?

在测试过程中、我们发现 OUT 引脚上的电压下降到电池电压、持续时间大约为500us。 我们怀疑 BQ24079进入电池补充模式。 但我们没有看到 Vin 下降(保持在5V)。 BQ24079如何检测电池补充模式? 电流的方法? 或电压?

请参阅以下屏幕截图:CH2 (蓝色)是 V_IN。 CH1 (黄色)是 V_OUT。  

BTW、我们没有使用 USB 电源作为电源。 相反、我们使用直流/直流电源。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、

    1) 1)这仅适用于 BQ24072T、而不适用于 BQ24079T。  在 BQ24079T 中、如果 VIN > 5.5V、VOUT 将稳压至5.5V。 如果 VIN < 5.5V、VOUT 将等于 VIN 或 VBAT 的较大值。

    2) 2) VIN-DPM 功能仅在 USB100或 USB500模式下可用。 但是、由于 VDPPM 为4.3、因此输入电流逐渐减小、VIN 越接近4.3V、输出电压就会高于4.3V。

    3)设备进入和退出补充模式的说明如下。