This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:Webench 设计的实际电路实现可实现声音、输出电流为40mA、而不是1A。

Guru**** 2493565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715376/tps92515hv-real-circuit-implementation-of-webench-design-makes-sound-and-outputs-40ma-instead-of-1a

器件型号:TPS92515HV

我在实现 LED 驱动器时遇到了异常大的问题。

这是 WebBench 报告、用于生成48V 输入、~40V 输出2A LED 驱动器。

我换了几个东西--我有一个用于生成 IADJ 的外部电位器(在1.15V 电压下进行了测试,预期输出电流为~1A)和一个提供 PWM 信号的微控制器。 我还在输出端添加了一个反激式二极管、以实现良好的做法、移除了输出1pF 电容器、并在 VCC 上添加了一个电阻器、以确保 COFF 保持充电状态。 该器件为闪光灯输出40Hz 方波。 这是我实现的电路、最好使用万用表检查引脚是否短接在一起、以及元件是否正确插入(包括二极管方向)。

我使用了 Webench 报告中指定的精确电感器和二极管、并根据额定功率、封装尺寸和电压额定值选择了合适的电阻器和电容器。

在我的 PCB 上、此实现具有非常大的可闻振铃。 我的输入电源在48V 时仅消耗40mA 电流、并输出以下电压波形。

峰值电压足以使电流流过 LED (它们确实变暗)、但随后似乎会崩溃并在250us 后重新启动。 这对应于4kHz 频率、非常接近我听到的内容。

您对我可以在哪里找到诊断方法有什么看法吗? 我的印象是、该器件在没有输出电容器的情况下是稳定的、因此只要您保持 Coff 电压、它就可以与并联调光一起使用、但似乎电感器可能对此太大了? 我不清楚为什么它在无法再提供足够的输出电压来传导 LED 之前仅输出70us 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您使用的是两个原理图中的哪一个?  顶部显示的 Coff 为470pF、底部显示的 Coff 为470uF。  您的40Hz PWM 是否会进入 PWM、如果是、用于该 PWM 的驱动器是否具有有源或无源上拉电阻?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的全面检查。 好像是这样、我用4700pF (没有470pF)替换了0.47uF 电容器、现在最高可达180mA。 Coff 电压约为100mV、因此我认为它仍然过大。

    我将会获得一些替换部件、希望这能解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    COFF 充电和放电、充电时间设置关断时间。 如果关断时间足够长、则电感器中的电流将降至零、因此平均值将较低。

    此致、