请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5070 主题中讨论的其他器件: TPS23753A
你(们)好
我将此 IC LM5070与变压器 C1586-AL ( 隔离式变压器输出12v。 但 我只得到大约8V 的输出电压。 TI 没有12V 输出的参考设计。 因此、我在 LM5070数据表中使用了3.3V OUT 应用、并修改了12V OUT。 是否有适合此应用的参考设计12V 输出。 使用 LM5070和 Coilcraft C1586-AL
任何帮助
谢谢你
索尼金