This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5070:具有 Coilcraft C1586-AL 的 LM5070只能获得8V 输出(应为12V)

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5070, TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714963/lm5070-lm5070-with-coilcraft-c1586-al-get-only-8v-out-it-should-be-12v

器件型号:LM5070
主题中讨论的其他器件: TPS23753A

你(们)好

我将此 IC LM5070与变压器 C1586-AL ( 隔离式变压器输出12v。 但 我只得到大约8V 的输出电压。 TI 没有12V 输出的参考设计。 因此、我在 LM5070数据表中使用了3.3V OUT 应用、并修改了12V OUT。 是否有适合此应用的参考设计12V 输出。 使用 LM5070和 Coilcraft C1586-AL

任何帮助

谢谢你

索尼金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,索尼。

    LM5070是从 National 收购的较旧器件。 因此、它没有强大的 TI 设计和应用支持产品系列。 推荐的替代器件是 TPS23753A。 您认为该器件是否可以满足您的技术要求(也可以以更低的价格出售)、或者您认为 LM5070能够提供哪些特定功能?

    TPS23753A 具有完整的 TI 参考设计产品系列-从总 BOM 成本到效率、再到 PCB 尺寸、再到多个电压电平、应有尽有。 通过在 TI 参考设计网页上进行快速搜索、我们发现有18种选择利用 TPS23753A。 您是否搜索过这些选项以了解我们是否适合您?

    感谢您与我们联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    索尼,我看到你对这个答案很满意。

    我们可以提供哪些进一步的指导?