请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504EVM-674
您好!
我最近收到并开始使用标题中所述的评估板、按照我的操作步骤进行操作。 但是、我在 Dewesoft 中看到的内容与输出前景中的程序说明之间遇到了一个问题。 我们没有得到预期的 Vstore、似乎在同一运行中探测 TP16是我们看到效果的直接影响因素。 我附了几张照片、其中显示了在探测和不探测 TP16时的输出情况。 当 TP16未探测时、我们看到电压应该发生反应、但在探测 TP16时、该电压会显著下降。 此外、该 PWM 与我们流程中的 PWM 没有任何关系。 您能否提供一些关于可能发生的情况以及我如何能够解决问题的见解?