主题中讨论的其他器件:TPS22968、
大家好、
我们的电路板上的负载开关存在一些问题。 让我详细介绍一下:
我们设计了一个使用2个可提供4A 电流的 TPS22968的电路板。 在测试过程中、我们注意到该电流水平不足以满足电路板要求。 因此、我们寻找了一种简单的解决方案、并找到了可提供6A 电流的 TPS22976。
我们将 TPS22968芯片替换为 TPS22976。 我们没有接触到板上的任何其他组件。 据我们所见、这两个芯片使用的是同一个电路。 因此、我们认为可以毫无问题地更改 IC。 然而、在我们的测试中、我们看到电路板工作正常、热量增加了约13 %。 然后、我们测量了 TPS22976输入和输出端的电压、并发现一些电压不在预期水平附近。
例如、2.5V 输入电压毫无理由跳至3.4V。 正如我说过的、所有其他电路组件都是相同的。 此外、3.4V 输入电压输出为4.1V。
是否有人遇到过这样的问题并找到了解决方案? 或者、您对此问题有什么想法吗?
所有其他详细信息均在随附的文档中提供。
等待您的回答。 非常感谢您的参与。
e2e.ti.com/.../Problem-with-load-switches-_2800_TPS22976_2900_.pdf