This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22976:负载开关可提高从输入到输出引脚的电压电平(3.3V 输入输出为3.8V)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22968, TPS22976

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715558/tps22976-load-switch-increases-the-voltage-level-from-input-to-output-pin-3-3v-input-goes-out-as-3-8v

器件型号:TPS22976
主题中讨论的其他器件:TPS22968

大家好、

我们的电路板上的负载开关存在一些问题。 让我详细介绍一下:

我们设计了一个使用2个可提供4A 电流的 TPS22968的电路板。 在测试过程中、我们注意到该电流水平不足以满足电路板要求。 因此、我们寻找了一种简单的解决方案、并找到了可提供6A 电流的 TPS22976。

我们将 TPS22968芯片替换为 TPS22976。 我们没有接触到板上的任何其他组件。 据我们所见、这两个芯片使用的是同一个电路。 因此、我们认为可以毫无问题地更改 IC。  然而、在我们的测试中、我们看到电路板工作正常、热量增加了约13 %。 然后、我们测量了 TPS22976输入和输出端的电压、并发现一些电压不在预期水平附近。

例如、2.5V 输入电压毫无理由跳至3.4V。 正如我说过的、所有其他电路组件都是相同的。 此外、3.4V 输入电压输出为4.1V。

是否有人遇到过这样的问题并找到了解决方案? 或者、您对此问题有什么想法吗?

所有其他详细信息均在随附的文档中提供。

等待您的回答。 非常感谢您的参与。

e2e.ti.com/.../Problem-with-load-switches-_2800_TPS22976_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evren、

    感谢您提供详细的问题说明和随附的文档。 您看到的问题非常清楚。

    如前所述、TPS22968和 TPS22976具有相同的功能。 除了 TPS22976的较低导通电阻外、这两个器件的运行方式完全相同。 TPS22976无法在输入或输出端产生更高的电压、我希望该器件的工作方式与 TPS22968完全相同。

    从电压电平看、这些器件上产生的较高电压似乎是在输出上产生的。 两个器件都有一个从输出端到输入端的体二极管、并且器件上的压降看起来与二极管压降一致。 在对输出进行供电的情况下、电流将能够通过器件到达输入端、这可能会使电压升高到高于2.5V 的水平。

    在您的应用中、是否有可能为输出供电?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius