This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54218:使用 webench 时出现波特图问题

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54218, TPS54331, TPS54320, TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715195/webench-tools-tps54218-bode-plot-problem-using-webench

器件型号:TPS54218
主题中讨论的其他器件: TPS54331TPS54320TPS54160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

为什么有些 WEBENCH 在进行波特图时可以更新输入、而另一些 WEBENCH 不能更新输入?

 

这个可以更新输入

而这个不能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    威海市

    您可以与我分享设计吗? 将它们分享给 j(dashda) tucker (at)ti (dot) com。 我要看一下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tucker、
    您可以在 webench.ti.com/.../19中的图像中查看设计

    和:webench.ti.com/.../18
    感谢您的回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    威海市

    您原来的帖子是 TPS54218和 TPS54160。 以上两个链接适用于 TPS54331和 TPS54320。 您能否详细说明导致您问题的过程步骤并告诉我这些步骤的详细信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    威海市

    我将把这个分配给 Webench 团队。 这实际上不是器件问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weihao、

    感谢您的反馈。

    这是工具中 TPS54160器件特有的错误。 您应该能够在"Sim"->"Bode Plot"仿真类型下更新两个器件的 VIN 值。 我会提醒团队注意此问题、我们会尽快解决。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 TI 网站上搜索了器件型号、然后获得了该器件型号的 WEBENCH 设计、如下所示:

    我提供的链接就在我的桌面上、如下所示:

    最后、我要问的是、当我进行波特图时、为什么该输入为空?

    感谢您的回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Weihao、

    是的、这是一个问题、需要解决。 我们将尽快解决此问题。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weihao、

    我们已经解决了这个问题。 下一周结束时、TI.com 上将提供修复程序。

    谢谢、此致、

    普拉文 B