This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:当电感过低时、Vin 等于 Vout

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208, TPS562209, TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714974/tps562209-when-the-inductance-is-too-low-vin-is-equal-vout

器件型号:TPS562209
主题中讨论的其他器件:TPS562208TPS562201

你(们)好

当电感太低时,高侧模式将始终打开,低侧 MOS 始终关闭,这次 Vin 将等于 Vout

测试条件:

VIN=12V

输出电压设置为3.3V

L 最初为2.2uH、但将错误值替换为0.7uH、

找出 Vin 等于 Vout、

我的客户想知道原因是什么?

而不是

TPS562208和 TPS562209的情况相同

如果 L 替换为低于0.5uH、TPS562201仍然正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    您可以共享波形吗?(Vin、Vout、SW、IL)

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正常波形

    异常波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    当负载较轻时、TPS562208和 TPS562209在 FCCM 下工作、但 TPS562201在 Eco-mode 下工作。 对于 FCCM 器件、轻负载时的电感器电流将为负、如果电感器电流的纹波太大、电感器电流将达到谷值电流限值、低侧 FET 将提前关断、占空比的增加将增大输出电压、 而 Ton 将增大、输出电压将进一步增大。 最后、该器件将使电感电流纹波的谷值低于电流限制阈值。

    因此、您应该选择合适的指示器。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn:
    感谢您的回复。
    我有一些问题。
    谷值电流限制的实际值吗?
    假设供应商向终端客户提供了错误的器件、电感值太低、
    但我不希望输出电压上升、有什么改进? (输出将损坏器件。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、

    是的、它是一个常量值。
    最好增大电感、选择正确的电感器非常重要。

    肖恩