请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我想设计一个从28V 到-100V 直流的直流/直流降压转换器。 这是为开关偏置引脚二极管所必需的
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想设计一个从28V 到-100V 直流的直流/直流降压转换器。 这是为开关偏置引脚二极管所必需的
你好 HL
首先、最好使用 TI 网站电源管理部分中的搜索功能。 这将使您对可以使用的组件有一些了解。 然后、您可以使用 Webench 工具开始设计过程。 您还可以搜索大量可用的参考设计。
http://www.ti.com/power-management/overview.html
BTW:降压转换器输出低于其输入电压、您应该寻找升压转换器将28V 升压至100V。 您还需要考虑是否需要将输出与输入隔离、以及需要提供的功率级别。
此致
Colin