This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55330:通过内部环路调节 VIN

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55330, BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714670/tps55330-vin-regulation-with-the-internal-loop

器件型号:TPS55330
主题中讨论的其他器件: BQ25703A

您好!

我想使用升压转换器通过太阳能电池板输入为电池充电(充满电时为8.2V)。 知道了太阳能电池板的 MPP (7V、4A)、我想通过控制转换器的占空比来调节输入电压 Vin。 在我的 Simulink 模型中、介于(Vin-Vref=7V)之间的误差放大器直接馈送 PWM 发生器以驱动 MOSFET。

通常、TPS55330和其他 TI 升压转换器的 FB 引脚用于调节输出电压。 然而、如果输入电压为7V 时、是否可以将 FB 引脚连接到输入桥式分压器的中心、以使 FB 电压在基准电压=1.229V 时具有?

我想知道这种调节是否符合输出误差放大器和 MOSFET 电流信号之间的内部比较?  

提前感谢您的帮助、

Corentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corentin、

    感谢您选择 TI 器件。

    您能否绘制一份您想要实现的目标的方框图草稿? 以便您快速获得我们的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    非常感谢您的快速回答。

    我想知道是否可以使用 TPS55330的内部环路控制来调节连接到太阳能电池板的升压转换器的输入电压。

    计算 Rsh 和 RSL 桥式分压器时、基准电压=1.229V 时、当 Vin 处于最大功率点(7V、4A)时、FB 电压、然后、内部误差放大器的输出为0。 我要使用的电路如下:

    有可能吗?

    提前感谢您的帮助、

    Corentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corentin、

    我们从未 这样做、这种连接可能会导致稳定性问题。

    您能否告诉我、为什么要这样连接、以便在输入电压较低时使 Vo 更高、或者其他一些问题? … 这些信息可能有助于我们找到更好的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢你的建议。 下面的方框图恢复了我要执行的操作:

    我想调节升压转换器的 Vin、以便用最大输入功率为电池充电。

    充满电时、锂离子电池电压为8.2V、用于设置升压转换器的输出电压。

    在 MPP 上、太阳能电池板电压达到7V。

    我知道充电器 BQ25703A 等器件可以处理该问题、但我正在寻找更简单的器件。

    我已对以下各项的连接进行建模:

    太阳能电池板输入->升压转换器->锂离子电池

    并且传输 Vin/D (D 为升压占空比)在闭环中保持稳定。 因此、当电池需要充电时、我想将 Vin 调节到 MPP。

    我能否使用一个包括命令(误差信号放大器+PWM 发生器)和升压转换器的集成组件? (如 TPS55330、但用于输入调节)

    或者、我应该使用另一个组件来使 PWM 独立并通过该 PWM 控制升压吗?

    希望我的目标明确、

    再次感谢您的帮助、

    Corentin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我的文件未附在我的最后一个答案中。 我要做的就是:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Corentin、

    对于 TPS55330升压转换器,Vo=Vin/(1-D),因此当 Vin 下降时,其占空比 D 将自动变大。