This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:可以使用 LM3481吗? VIN 9-36V、Vout 19V 3A。当我使用 WEBENCH 时、无法使用此器件创建报告"设计。"为什么?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715174/lm3481-can-i-use-lm3481-vin-9-36v-vout-19v-3a-when-i-use-webench-report-design-cannot-be-created-with-this-device-why

器件型号:LM3481

你(们)好

我可以使用 LM3481吗? VIN 9-36V、输出电压19V 3A。

当我使用 WEBENCH 时、报告"无法使用此器件创建设计。"、为什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户743401:

    感谢您考虑使用 LM3481。 是的、它支持您的用例。 我们的用于采用 LM3481的 Sepic 或反激式拓扑的 Webench 工具覆盖面不足、这是个问题。 我们的 Webench 小组正在努力使该工具涵盖更多拓扑、但它需要时间。 您可以联系您所在地区的 TI 销售团队、并要求他们帮助您提交参考设计请求、然后 TI 设计服务团队将为您提供帮助。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。