This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54528:TPS54528内置 MOS 参数

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714667/tps54528-tps54528-build-in-mos-parameter

器件型号:TPS54528

尊敬的 TI:

  您能帮助提供内置 MOS 参数吗? 客户想知道为什么 PIN SW 对地短路?

  如 VDS、 反向恢复时间等、如下所示:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我担心它是机密的、无法提供。 最大漏源电压为20V、损坏通常由过压引起
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neal:
    谢谢! 客户发现原因、有时 SW 可能会通过高电压来破坏低侧 MOS、并添加缓冲电路来解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:
    我很高兴问题得到解决。 在下一个版本中、您可以建议它们将输入电容器放置在更靠近 IC VIN 和 GND 引脚的位置、以解决 SW 过冲问题。