This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24740:热插拔和电子保险丝

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715086/tps24740-hotswap-and-efuse

器件型号:TPS24740

您好!

我们收到了客户关于 TPS24740的问题
请帮帮我们。

问题:

  1. 在电流 µA 期间、通过 SET 和 IMON 引脚选择 RSET 以250 μ A 的电流为目标。

    如何 µA 250 μ H?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    欢迎使用 E2E!
    您能否使用您的系统输入填充设计计算器并将其发送给我进行审阅。 设计计算器可从 www.ti.com/.../toolssoftware 获取

    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.输入工作条件。 VIN=12V
    2.选择电流限制参数。 Imax=10A、OCP=14A、FSTOCP=18A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    流经 IMON 和 SET 引脚的电流相同。 您可以选择0到1mA 之间的任何值。 在 µA 设计示例中、选择了250 μ A。 这可以回答您的问题吗?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您回答我的问题、我认为这个问题已经解决了。 我有一个相对的问题、数据表显示电流监控器(25mV 1%)、我想知道此参数的含义、您能为我解释一下吗?