This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61081:RSS 设置

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714955/tps61081-rss-setting

器件型号:TPS61081
主题中讨论的其他器件: TMDSSK3358

您好!

我们收到了客户关于 TPS61081的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑将 TPS61081用于恒流输出。 他们检查了 TMDSSK3358的原理图。 它使用 RSS=44.2k、RFB=10并描述 Iout=32mA。 但它们是根据这种情况进行计算的、因此结果是 Iout=22.1mA。 您能否使用他们的计算 结果检查它是否正常?

 新 Vref = RSS*ISS = 44.2k*5uA = 221mV
 Iout =新 Vref / RFB = 221mV/10 = 22.1mA

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    我不完全理解您的意思。  为什么要在 SS 引脚上添加 Q1、R48、R50? 他们的目标是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速回复。 您能否参阅数据表和下图中的第10.1.3节? IC 可配置为瞬态电流输出。

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tateo、

    是的、LED 电流为22.1mA、容差约为+-6%。