请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61081 主题中讨论的其他器件: TMDSSK3358
您好!
我们收到了客户关于 TPS61081的问题。
请帮帮我们。
[问题]
他们正在考虑将 TPS61081用于恒流输出。 他们检查了 TMDSSK3358的原理图。 它使用 RSS=44.2k、RFB=10并描述 Iout=32mA。 但它们是根据这种情况进行计算的、因此结果是 Iout=22.1mA。 您能否使用他们的计算 结果检查它是否正常?
新 Vref = RSS*ISS = 44.2k*5uA = 221mV
Iout =新 Vref / RFB = 221mV/10 = 22.1mA
此致、
tateo