This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331最大 RMS 纹波电流计算

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715091/tps54331-tps54331-maximun-rms-ripple-current-calculation

器件型号:TPS54331

大家好、  

在 TPS54331的数据表中、我看到 最大 RMS 纹波电流为161mA。 但我无法根据等式14获得该结果。 您能为您提供帮助吗?    (3.3*(28-3.3 μ)(28*6.8u*570k*2))/root (12)=0.751/3.4641=108mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    似乎你是对的...
    我验证了方程式、它应该是正确的。

    此致、
    Sam