This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:EN 逻辑低阈值

Guru**** 2747095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715139/tps61021a-en-logic-low-threshold

器件型号:TPS61021A

大家好、

我的客户考虑使用 TPS61021A 并 通过 MCU GPIO 输出控制 EN 引脚。
我想询问以下"EN 逻辑低阈值"。




以下是  GPIO 的 VOL 规格 、显示了 VOL_max=0.6V。
是否可以将以下 GPIO 输出直接连接到 TPS61021A 的 EN 引脚?



如果答案是否定的、我们应该放置下拉电阻器吗?
如果是、是否有下拉电阻器的推荐值?


此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    您不能将 GPIO 直接连接到 EN。

    我建议

    1个 MCU Vcc=3V、这使得 VOH (min)=2.4V

    2使用电阻分压器控制 EN 引脚、如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita_San、

    答案是否定的 为了关断 TPS61021、EN 引脚的低电压应低于0.36V 或(0.3*Vin)(当输入电压<1.2V 时)。 因此、您需要添加下拉电阻器。 电阻器值可以低于10K。