This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61282:需要改善 TPS61282D 输出电压纹波

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61282D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715231/tps61282-need-to-improve-the-tps61282d-vout-ripple

器件型号:TPS61282

您好!

客户报告了大输出电压纹波问题、描述如下。

  如果 VIN 处有动态重负载、则会发现 VOUT 将低于3.5V 的意外结果。

我们使用下图中的实验来检查 TPS61282在动态负载最大8A 时是否可以将电压电平保持在3.5V、从而导致其4V 电源电压下降。

为什么 TPS61282D VOUT 无法通过其内部直流/直流升压保持3.5V、即使 VIN 小于3.5V?   该器件仅支持稳定的电压开关(我是说、将4V 更改为3V 需要平稳而不是瞬态)?

除了 VOUT 的瞬态负载外、本实验还考虑了 VIN 处的瞬态负载。

由于 TPS61282D 支持 VIN 范围(2.3V~ 4.8V)、因此对于 IC 运行、最小 VIN 3.048V 应该可以正常、但捕获的波形看起来线路调节不好。 是否有改进建议?

原理图如下所示。

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Randy
    您是否可以尝试增加输出电容器? 对于这个高输出电流、我建议40uF、但我只能看到一个0603陶瓷电容器。

    另请放大波形、以清晰地显示该瞬态期间发生的情况。