This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:基于 LM3481的 SEPIC 转换器干扰 GLAN 速度

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715127/lm3481-lm3481-based-sepic-convereter-interfere-the-glan-speed

器件型号:LM3481

您好!

LM3481、SEPIC、9-36V 输入、19V 输出。

MOS、TI 推荐 Si7386DP 或 RJK0305DPB。

我们使用 Vishay SQJA64EP、LM3481器件干扰 GLAN、使速度降至10Mb/s

如果我们使用 Vishay SQJ412EP、GLAN 速度正常、可以为100Mb/s

请告诉我原因和解决方案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user743401、

    感谢您考虑使用 LM3481。 干扰最可能是由开关噪声引起的。 SQJA64EP 器件比 SQJ412EP 快得多、因此它将在开关期间产生高 di/dt 和 dv/dt、从而产生开关振铃。 如果您确实希望使用 SQJA64EP、则应增加栅极电阻以降低开关瞬态、从而避免干扰。

    祝你好运。

    谢谢、
    Youhao Xi