This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057:系统可以直接连接到电池吗?

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715298/bq2057-can-system-can-be-directly-connected-to-the-battery

器件型号:BQ2057
主题中讨论的其他器件:BQ24133

BQ24133数据表显示:"对于电池不可拆卸的单节电池应用、系统可直接连接到电池、从而简化电源路径设计并降低成本。 使用此配置、电池可以在适配器过载时自动补充系统负载。"

这也适用于 BQ2057吗?

我知道 BQ2057将提供比 BQ24133更低的电流(2A 而不是2.5A)、但除此之外、在这个应用中还有什么不同的呢?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ2057和 BQ24133是差异很大的非常不同的器件。

    BQ2057是非电源路径器件、系统和电池必须连接在一起。 系统无法在电池放电时运行。
    BQ24133是一款可为电池充电并同时操作系统的电源路径器件。 可在电池放电时运行。