This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40303:当 EN/SS 高于绝对最大值时运行

Guru**** 2493565 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714893/tps40303-operation-when-en-ss-is-above-absolute-maximum

器件型号:TPS40303

当引脚2高于7V 的绝对最大值时、TPS40303应发生什么情况。

我们看到 VDD (引脚1)和 EN/SS (引脚2)之间的阻抗较低、原因是水引起的表面腐蚀。  在 VDD 上有14VDC 的许多情况下、EN/SS 引脚的电压为12.5VDC、而已知良好的电路板的电压为5.5VDC。   

如果我去除腐蚀、 TPS40303将按预期工作。

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adan:
    我会将您的问题转交给负责的工程师。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

     不建议高于任何引脚的绝对最大值。 我想您在水中看到的是内部短路、VDD 电压在引脚2上显示。 去除水分后、内部 LDO 会工作、确保 EN/SS PIN2不会超过 ABX 最大额定值。 应确保解决潮湿来源问题、以免损坏部件。

    此致、

    Mathew