This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:VBUS 检测

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714988/tps659037-vbus-detection

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5728

大家好、

我的客户使用 TPS659037进行 AM5728电源管理、但他们对 D8引脚(VBUS 检测电压)有疑问。

在 AM572x 工业开发套件(IDK)原理 图设计中、有两个具有两个 USB 5V 的 USB 端口、但只有一个端口连接了 TPS659037的 D8引脚。  

他们在自己的板上使用4个 USB 端口、所以应该只将一个 USB 5V 连接到 D8引脚吗?

请帮助回答这一问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题的答案取决于您的设计。

    如果您将一个电源轨连接到 VBUS、则只能使用 VBUS 监控该电源轨。 您可以将所有4个 USB 电源轨连接在一起(在每个电源轨上使用二极管)、这将允许 VBUS 监控是否有任何 USB 电源轨处于高电平。 如果您需要知道哪个 USB 轨变高、则可能需要更复杂的解决方案、例如多路复用器。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、
    纳斯塔莎