This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3110:TPS3110电源电压问题。

Guru**** 2557220 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3839, TPS3620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714875/tps3110-tps3110-supply-voltage-problem

器件型号:TPS3110
主题中讨论的其他器件:TPS3839TPS3620

尊敬的 TI 用户:

问题1.  TPS3110K33DBVR 标称电源电压= 3.3V, 我想知道3.3V 的范围是多少?    例如 ,3.25V ~ 3.35V ?

问题2. 如果 VDD 为2.0V~3.6V (电池电源),那么 TI 有电池电源解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Terry、

    答案1:如果监控3.3V 电源轨、则 EC 表7.5中定义了实际跳闸电压阈值、电源下降时的典型跳闸电压为2.941V (典型值为2.919V、最大值为2.963V)。 请注意、跳闸电压略低于标称3.3V 电压轨、因此当电压轨降至2.941V 时、这表示存在欠压故障情况。 3.3V 是正常的良好条件。

    答案2:是的、我们的器件工作电压低至较低电压、并且在电池应用中使用毫微电流。 TPS3839是低电流器件的一个示例。 我们还提供了允许您连接电池的器件、以便在电源出现故障时、器件切换至电池电源以保持器件通电并正常工作。 这些器件称为电池备用电压监控器。 TPS3620是一个示例、其中"VBAT"是连接到备用电池的引脚。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我需要 TPS3110K33的典型应用。

    什么是 VDD?    即使是2V 也可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VDD 是介于0.9V 和3.6V 之间的任意电压。

    请告诉我这是否能解答您的问题。 谢谢!

    Michael