This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:您是否知道什么意思"复位被卡在逻辑低电平上...... "?

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3820, TPS3823, TPS3828, TPS3824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714837/tps3823-do-you-know-what-meaning-reset-is-stuck-at-a-logic-low

器件型号:TPS3823
主题中讨论的其他器件:TPS3820TPS3828TPS3824

您好,团队

从数据集,客户海下"

在 WDI 引脚输入有效(转换为高电平和低电平)以及 TPS3820、TPS3823、
TPS3824或 TPS3828将 RESET 置为有效、在输入电压恢复到高于该值后、RESET 卡在逻辑低电平
Vit–。

"

您知道什么意思吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    这意味着当复位发生并变为逻辑低电平时、如果 WDI 信号到达 WDI 引脚、即使 VDD 上升到阈值以上、复位也会保持低电平。 复位输出锁存并保持低电平。 如果您不需要这种锁存类型、请使用版本 A 或使用 MOSFET 等外部晶体管、以便在复位处于活动状态且逻辑低电平时使 WDI 信号从 WDI 引脚到达。

    请告诉我这是否清楚、或者您有更多问题。 谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您说过"如果 WDI 信号到达 WDI 引脚、RESET 保持低电平"。 我是否可以知道 WDI 信号是什么样子的? 方波? 还是仅逻辑高电平? 还是仅逻辑低电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

     

    为了回答您的问题、WDI 信号是一个脉冲信号、上升沿或下降沿到达看门狗超时范围内。 如果在/RESET 有效且逻辑低电平时 WDI 脉冲、/RESET 将锁定、即使 VDD 上升到欠压阈值以上也是如此。 如果您不希望锁存行为、则可以选择 A 版本、也可以使用去耦 MOSFET、如数据表所述。

     

    如果您有任何疑问或不清楚、请告诉我。 谢谢!

     

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    谢谢! 如果/reset 锁存器,如何使重置恢复为高逻辑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、

    您必须重新启动设备。 这对于要求用户在允许器件再次运行之前调查此问题的安全应用来说是最佳选择。 如果您不需要锁存版本、请使用器件版本 A

    Michael