请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27545-G1 您好!
我们使用 bq27545 IC 生产大量移动电池。 为了确保生产、我们希望开发一些工具来加快生产。
首先、我们要开发使用最新固件烧录 IC 的功能。 我们可以获取相应的文件、例如 x.srec x.bq.fs x.df.fs 用于生产。
我们需要您的帮助来了解这些文件的格式以及如何将这些内容正确刻录到 IC 中。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 bq27545 IC 生产大量移动电池。 为了确保生产、我们希望开发一些工具来加快生产。
首先、我们要开发使用最新固件烧录 IC 的功能。 我们可以获取相应的文件、例如 x.srec x.bq.fs x.df.fs 用于生产。
我们需要您的帮助来了解这些文件的格式以及如何将这些内容正确刻录到 IC 中。
谢谢!
尊敬的 David:
您可以使用主机控制器来解析监测计上的闪存流文件(bqfs 或 dffs)。 SRec 是用于对 UC 进行编程的标准全罗拉格式。
请参阅随附的文档以指导您的编程工作
e2e.ti.com/.../5340.slua541.pdf
谢谢
Onyx