请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3823 大家好、
客户反馈、当使用 TPS3823-33DBVR 替换竞争对手 CAT823STDI-GT3 时、在运行一段时间后、可能在一个小时或半小时后、问题似乎低于正常水平。
问题是复位引脚输出逻辑低电平并导致系统复位。 我们测试 VCC 保持3.3V 电压、WDI 禁用、MR 保持高电平。 它不应复位。 我们不知道原因。
下面是 SCH。 CAT823STDI-GT3在其产品上保持稳定。 你有什么建议吗?