This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:当使用 TPS3823-33DBVR 替换竞争对手的 CAT823STDI-GT3时、运行一段时间后、似乎出现了问题

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714979/tps3823-when-using-tps3823-33dbvr-to-replace-competitor-cat823stdi-gt3-after-running-a-period-of-time-it-appear-a-problem

器件型号:TPS3823

大家好、

   客户反馈、当使用 TPS3823-33DBVR 替换竞争对手 CAT823STDI-GT3 时、在运行一段时间后、可能在一个小时或半小时后、问题似乎低于正常水平。

问题是复位引脚输出逻辑低电平并导致系统复位。 我们测试 VCC 保持3.3V 电压、WDI 禁用、MR 保持高电平。 它不应复位。 我们不知道原因。

   下面是 SCH。  CAT823STDI-GT3在其产品上保持稳定。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eggsy、您好!

    有两个可能的问题、

    1) 1)如果 WDI 不是高阻抗、这将触发复位。 WDI 必须为高阻抗才能禁用看门狗。 在上面的原理图中、"Y"引脚连接到分压器、看起来1.185V 恒定连接到 WDI 引脚、这将触发复位。

    2) 2)如果不使用版本、当接收到 WDI (上升沿或下降沿)而/RESET 有效且逻辑低电平、则/RESET 将保持锁存逻辑低电平。 请确认您是否正在使用 A 版本。

    当需要禁用看门狗时、请检查 WDI 的逻辑并确保" Y "信号进入 WDI 的高阻抗。

    问题1:为什么在缓冲器的"Y"输出端使用电阻分压器 R47和 R52? 我认为这不起作用。 请移除 R47和 R52、以便当缓冲器"/oe"为低电平时、"Y"输出将为高阻抗、WDI 不会导致复位。

    请告诉我这是否适合您。

    Michael