This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426EVM-738:Gerber 文件

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715264/bq27426evm-738-gerber-files

器件型号:BQ27426EVM-738
主题中讨论的其他器件:BQ27426BQSTUDIO

是否可以获得 BQ27426EVM 电路板的光绘文件? 数据表 SLUBBE1中显示了布局、但分辨率太粗糙、无法准确查看正在发生的情况。

我有一个包含 BQ27426的 PCB、其电路和布局与评估板完全相同。 但是、施加-420mA 放电时的电流测量结果在电路板上报告为-1431mA、在 EVM 上几乎正确、大约为-424mA。 我已经测量了两个电路板上感应电阻器上的电压、在两种情况下都是4.2mV。 我已经从 EVM 板创建了图像文件、并使用这些文件在另一个板上对 BQ27426进行编程、但没有成功。 我使用 BQStudio 尝试校准电路板、但 CCGAIN 生成的值超出了允许的范围(这一点不足为奇)。

如果 Gerber 文件不可用、以及故障排除帮助或建议、我们将不胜感激。