This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5923:需要更多电流和分辨率

Guru**** 2779775 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC5923

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/715112/tlc5923-need-of-more-current-and-resolution

器件型号:TLC5923

您好!
对于新的 CIS 线路照明模块、客户有以下要求:
16个 LED 通道,但只有2个同时打开
每个 LED 指示灯亮起20us、然后将在4us 内切换
-每通道的最大电流为100-120mA
-每个通道电流是不同的但恒定的
-现在是 PWM 控制、而是恒定电流吸收器
-请求10位分辨率,但最小为8位

在过去、它们使用了 TLC5923、其中可以配置灰度寄存器、并且开/关寄存器+锁存器可用于切换。 但 TLC5923只有128个灰色阶跃、只有80mA/通道。 是否有其他产品满足要求?

另一个想法是使用具有多路复用器的1通道或2通道灌电流驱动器来分配到不同的 LED 通道。 可能具有 SPI DAC 和锁存器。 您在这里有什么建议吗?  

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Holger、

    对所需条件有点困惑:
    是否需要 PWM?
    2."请求0位分辨率但最小8位"是什么意思?

    实际上、我们的 LED 驱动器可以同时使用多个通道来扩大电流驱动能力。

    请检查要求、以便我能够帮助找到最合适的解决方案。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们不能使用 PWM
    这应该是"请求10位分辨率但最小8位分辨率"是什么意思?"